This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62050:固定 PWM &放大器;比较器低2阈值

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598445/tps62050-fixed-pwm-comparator-low-2-threshold

器件型号:TPS62050

您好!

在第15页的10.2.4.1.4节中、它提到"一旦输出电压降至以下、转换器就会再次进入固定频率 PWM 模式

比较器低电平2阈值设置为比 VO 低1.6%、标称值。"。 这是自动发生的吗? 它如何从此模式中退出?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    正确、一旦输出电压降至 Vout 标称值的1.6%以下、转换器就会自动进入固定 PWM 模式。
    当平均输出电流低于跳过阈值(低输入电压下为100mA、最大输入电压下为200mA)至少32个时钟周期时、转换器恢复到省电模式。 数据表第11页的第9.4.3章对此进行了说明。

    此致、
    伊沃