This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5900:体二极管反向电流容量

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602244/lp5900-body-diode-reverse-current-capacity

器件型号:LP5900

我们是否有关于体二极管在 Vout 大于 Vin 时可以处理的电流的任何信息?

我建议客户使用从 Vout 到 Vin 的二极管来保护体二极管免受过流情况的影响、但我想知道如果体二极管反向偏置而不损坏器件、可以灌入多少电流。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我们没有关于体二极管反向电流的规格。 体二极管不应对大量电流进行放电。 通常、我们建议在短时间内将反向电流限制在不超过器件额定电流的5%的范围内、以降低器件损坏的风险。

    此致,
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    非常感谢您的回答!

    如果客户有任何疑问、我会告诉您。

    Richard Elmquist