This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3kW+交流/直流转换器拓扑

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602294/3kw-ac-dc-converter-topology

主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC3895

您好、  

我目前正在开发3kW @120V 和10kW @ 240V 交流/直流 SMPS。 我的朋友正在帮我解决问题、他正试图说服我使用正向转换器、我看到这方面的一些主要问题。 (到目前为止、我一直在使用 ZVT 全桥)。

您能不能帮助我向他解释为什么正向转换器不是正确的选择。

此外、如果您对3kW+交流/直流转换器的制造以及我认为应该使用的拓扑有任何好的想法和阅读材料、请告诉我。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    全桥、不管是否是 ZVT、都是正向拓扑。 您只能使用某种正向拓扑来实现千瓦级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于这个 Danny 的更多想法。
    在我们的 TI Designs 登录页面中、有电源设计。
    www.ti.com/.../refdesignsearch.tsp

    将输出功率从最高更改为最低、您可以看到一些设计。

    5kW 交错式 CCM 功率因数校正转换器
    180-264Vinac、400Vout 12安培
    http://www.ti.com/tool/PMP4311

    用于空调80VDC 输出的预稳压器、3kW
    90-264Vinac、390Vout 7.7Amps
    http://www.ti.com/tool/PMP4259

    这些是从交流线路获取最大功率所必需的 PFC 功率因数前端。
    它们不提供隔离、因此通常遵循隔离级。
    PFC 是升压拓扑。

    升压转换器必须"升压"、因此在120VACin (+10%时为132Vrms、186Vpeak)下、您可以创建~200VDC 输出。
    在264VACin rms 下、Vpeak 为370Vpeak、因此 Vout 为~390-400Vdc。

    宽范围 PFC 设计很常见。
    但是、对于 X 瓦的390Vout、低线路输入电压为120VAC 时、电流非常高。
    因此、PFC 必须设计为支持这些高电流、从而在240VAC 时加重设计负担。

    如果您的产品允许使用两种不同的设计、即120VAC US 和240VAC Europe、则每种设计都可以更具成本效益。
    但您有2个 SKU。

    在您需要的电流下、输出电压是多少?

    高功率 PFC 之后的常见拓扑是相移全桥(PSFB)。
    这是一个具有 ZVT、零电压开关和极高效率的 H 桥。
    UCC28950是一款 PSFB 控制器、此控制器也在输出上驱动同步整流器。
    UCC3895是另一种。


    我对您对此感兴趣。