This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:关于 VDDH 电荷泵的外部组件

Guru**** 2556090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598615/tps65185-about-external-component-of-vddh-charge-pump

器件型号:TPS65185

大家好、

 

我们的客户希望了解 VDDH 电荷泵的外部组件。

 

--------

[第1季度]

我们了解 VDDH_D 和 GND 之间100nF 的功能是旁路电容器。

我的理解是否不正确?

如果未连接此电容器、是否存在 VDDH 电荷泵(VDDH_D)无法输出的可能性?

--

 

[第2季度]

我们的客户希望更改 VDDH 的输出(22V -> 20V)。

因此、它们将在 VDDH_FB 和 GND (47k Ω-> 52.4k Ω)之间更改电阻器。

我们猜它不会出现任何问题。

我的理解是否不正确?

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?


--------

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanemaru、

    编辑:VDDH_D 上的100nF 电容可以解决某些可能阻止 VDDH 正常启动的条件。 因此、建议尽可能包含该电容器。 PMIC 仍然可以在没有100nF 电容的情况下运行、因为我们的 EVM 省略了该组件、但在某些软启动条件下、可能需要该电容才能可靠启动。

    将电荷泵电压降低1V 不应影响运行。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick–San、

     

    感谢您提供信息。

    我知道它们可以设置 VDDH=20V (FB 电阻为52.4k Ω)。

     

    此致、

    Kanemaru