This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B:外部环路电压基准容差

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598612/uc2854b-outer-loop-voltage-reference-tolerance

器件型号:UC2854B

3V 基准的容差是多少? 它从最小最大值中显示、大约为+/- 2%。 是这样吗? 还是更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表指定了从2.9V 到3.1V 的变化、该变化约为+/- 3.3%