This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:当连接到一个12.6V 的3节电池(具有低内部电阻)时、降压芯片总是被烧坏

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598169/tps62130-when-connect-to-a-3s-battery-12-6v-with-low-internal-resistance-the-buck-chip-is-always-burned-out

器件型号:TPS62130

当连接到3节电池时,我始终会看到火花。

但是当连接到电源时,降压芯片是可以的,可以支持2A 的负载。

在 输入线上串联一个1欧姆电阻后、降压转换器工作正常。

如何解决问题、而不使用外部电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插入电池时是否尝试禁用转换器? 插入电池时、您是否测量了 TPS62130电源端子的输入电压波形?

    当我查看您的布局时、我没有看到输入电容器(例如 C204)的 GND 回路。 为了可靠运行、输入电容器环路(CIN - VIN - PGND - CIN)必须为低阻抗。 数据表中有一个布局示例、展示了如何实现这一点。
    我强烈建议在这方面改进您的布局、因为这是您描述的故障最常见的根本原因之一。