This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130A:TLV62130A 放电功能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598818/tlv62130a-tlv62130a-discharge-function

器件型号:TLV62130A

您好!  

TLV62130A 在 PG 引脚中具有放电功能。

我的客户想要计算断电序列的 R3电阻值、

但数据表未写入内部 FET 的导通电阻。

您是否具有导通电阻(典型值和最大值)的值?

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表指定了流入 PG 的最大灌电流为10mA (第5页)。
    持续电流可以是2mA (例如第10页)、逻辑低电平的测试条件为2mA、在 PG (第6页)上产生最大300mV 和70mV 典型值的电压。 如果我获取此数据、我可以计算从 PG 到 AGND 的典型电阻为35m Ω、最大电阻为150m Ω。