This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:剩余容量突然跳转

Guru**** 2556150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633174/bq34z100-g1-sudden-jump-in-remaining-capacity

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQEVSWBQSTUDIO

我们刚刚使用使用 bq34z100-G1芯片的电量监测计板投入生产。  我们将电量监测计与之配对的电池是7.5 Ah 4S LiFePO4电池组。

我们制造的第一批是9节电池。  我们的程序是对电量监测计板进行编程、校准和测试、然后将其与电池组配对。  电池组将完全循环两次、然后我们将电量监测计板重新测试为完全放电状态。  所有电池都经过了封装、并密封在最终外壳中(不再能从电量监测计 IC 中读取蚂蚁信息)。  然后、在电池从生产转移到库存/发货之前、电池的充电率仅低于30%。  电池已坐下数天、但下次检查时、SOC 已跳至50%以上。  这种情况发生在9节电池中的8节电池上。  遗憾的是、这些具有测量仪表的电池组完全密封、我无法从 bq34z100-G1中读取任何详细信息。

我从那时起就通过了一批更大的20个电量监测计板。  一些电路板已经演示了从27-30%到50-60%的相同跳变。  我无法构建此跳转始终发生的情况、也无法收集捕获跳转或转换的电池记录数据。  我已确认、在 FCC 保持几乎不变的情况下、剩余容量会跳跃。

在什么情况下、剩余电量会在电池组放松时跳转?  我应该注意的是、有时在30%的电荷下降后、电流几乎立即发生跳转、有时需要1-2天。  这个问题的不一致性使得缩小范围或加以捕捉特别困难。

哪些信息有助于诊断潜在问题。

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    您是否设置了 LFP Relax 标志? 您是否启用了平滑处理功能? 放松跳转正常和放松平稳正常标志的状态是什么?

    您需要访问其中一个数据包、并尝试获取显示此行为的日志数据和一个 gg 文件进行分析。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    LFP Relax 标志已设置。  启用平滑处理。  已启用 RELEASE_JUP_OK 和 RELEASE_Smooth_OK。

    我可能会有更轻松的时间在前后获取 gg 文件、但由于是否发生跳转以及确切的时间不一致、获取发生跳转的记录数据变得非常困难。

    对于大多数电池组、Qmax 在两个完整周期内似乎没有更新。  这是否表示学习到黄金映像不好?  这是否会导致或至少在这些类型的跳跃中发挥作用?

    我已经使用大量学习的电量监测计创建了一个新的黄金映像、并已开始使用这一新黄金映像完成5个包、以查看问题是否仍然存在。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    可能会发生温度变化和发生 rem 电容器仿真。 尝试成功重现问题、然后禁用 Relax Jump ok 和 Relax Smooth_ok。。 这将使 SOC 保持30%

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我成功记录了发生跳转的情况。  当进行 OCV 测量时、剩余容量似乎会跳转、之后每次更新到 DOD0时、剩余容量也会跳转。  不确定为什么在静置模式下进行一次 OCV 测量需要48小时以上。  我已在单独的电池上确认、禁用 RELEASE_JUTER_OK 和 RELEASE_Smooth_OK 可防止剩余电量跳转、但实际剩余电量仍以相同的方式跳转。

    我已附上数据供您查看。 这种行为是否表明我们存储的 DOD (OCV、T)表对于我们的电池化学成分而言已关闭?

    谢谢、

    Matte2e.ti.com/.../FG0060-No-PIC-30-Pct-Relax-3rd-Night.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    这些跳跃是不可避免的、因为监测计在放松模式下执行 rem CAP 仿真。 由于您使用的是 LFP 电池、电池需要一段时间才能放松、尤其是在充电后、因此电量监测计会等待很长的时间(48小时)、然后才开始使用 OCV。 LFP Relax 标志可控制此操作。

    因此、由于电池电压会降低得更高、因此当电量监测计在不同的电压下执行仿真时、您将获得不同的 rem 电容结果。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我知道 LFP 电池需要更长的时间才能放松、但不会达到这种程度、电压和温度也没有变化。  似乎还有其他事情在发生。  我挑选了一些数据点来帮助演示这一点。

    时间(分钟) RemCap 全通道电容 电压 温度 TrueRC TrueFCC DOD0Time
    20小时前 2090 7290 13208. 24.8. 2307. 7507. 442.
    0 2104. 7290 13208. 24.3. 2322. 7507. 765
    100 2105. 7290 13204. 24.9. 2324 7507. 792.
    101. 2820. 7343 13204. 24.9. 2820. 7343 0
    161. 3185 7341 13204. 24.6. 3185 7341 0
    221. 3411. 7334 13204. 24.5 3411. 7334 0
    281. 3577 7332 13204. 24.3. 3577 7332 0
    341. 3692 7328 13204. 24.2. 3692 7328 0
    642. 4157. 7313. 13204. 23.4. 4157. 7313. 0
    942 4180 7303 13204. 22.8. 4638. 7297 0
    1544. 4652 7302 13200 23 4652 7302 0
    2145. 4665 7306 13200 23.1. 4665 7306 0
    2746. 4669 7300 13196 22.9. 4669 7300 0
    2周后 4696 7215. 13184. 22.1. 4696 7215. 0

    您可以看到、当我在电压和温度之前的一晚收集数据时、数据几乎是相同的、并且在整个收集过程中基本保持不变。  

    下面是随时间变化的剩余容量图、显示了跳转模式的性质:

    在完全放松的电压和温度下、监测计似乎不知道剩余的容量是多少。  这是否表示学习不良或某个位置的数据闪存常量不正确?

    是否有有关电量监测计如何处理电量监测算法的最新应用报告以及有关如何在为 LFP 电池配置电量监测计时对其进行调整的任何文档?  一两年前、描述 Impedance Track 算法工作原理的最佳文档似乎是2008年的 SLUA450。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    LFP 电池的电压曲线平坦度使得在放松期间难以进行 rem 电容仿真。 是否可以确认您是否设置了 DODWT 标志或将其清除? 您指出的那个文档是我们对它的详细描述。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我可以确认 DODWT 标志已设置。

    我猜我的主要原因是我了解到 LFP 电池的电压曲线非常平坦、这将使您很难仅根据电压和温度以及存储的电阻数据在 Relax 中运行剩余容量仿真。  

    看起来不正确的是、监测计始终认为27-28%的 SOC 电池实际上是55-66%的 SOC。  如果我们的原始电池组充电到该水平(始终为13.20V +/-0.01V)、然后与电量监测计配对使用、则认为电池组为65% SOC。  虽然由于电压曲线的平坦度而出现较大误差、但监测计似乎应该能够进行合理的猜测、但其猜测/仿真在特定方向似乎始终如一且明显错误。

    如果 设置了 LFPRelax、DDWT 和 Smooth 标志并且清除了 RELEASE_JUP_OK 和 RELEASE_SCOD_OK 标志、这可能没有什么关系、因为 RMC 和 FCC 将仅根据传递的电荷进行基准和更新、 但是、这些其他值的关闭程度/幅度会让我感到担忧、还有一些其他未正确设置或学习的东西。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    您是否检查过您的化学 ID 的平坦区域是什么、以及这些电压是否在平坦区域内?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我可以确认、完全放松后、该区域中的电池电压非常平坦。  对于我们的4S 电池组、30%充电和60%充电之间存在0.03V 的差异。

    您能否确认对于 LFP 软件包、我们希望 设置 LFPRelax、DODWT 和 Smooth 标志、并清除 Relaxe_jump 和 Relaxed_Smooth_OK 标志?

    对于我们的 LiFePO4应用、我们是否应该了解任何其他相关标志。  附加当前配置的 gg 文件是否有帮助?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您下载 bqStudio 或 bqEVSW 的 chem 更新程序时、我们的 chem ID 具有一个扁平区域、该区域在 Excel 工作表中列出。 您的化学 ID 的平坦区域是什么?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我相信这就是您所指的内容:

    说明 化学 ID Vqds_min Vqds_max SoC_Min、% SoC_max、% RHF、m Ω RHF_lo RHF_hi Qmax RA0_CHARGE
    LiFePO4/碳 457. 3277 3330. 34 96 8. -31. 31. 8053. 50

    那么、对于我们的4S 电池组、这意味着 OCV 测量值不应在13.108V 和13.320V 之间发生?  当 OCVTAKEN 标志被置位时(表示发生了 OCV 测量)、电池组在13.204V、温度为24.9摄氏度时、发生了 I 收集的跳转数据  

    请告诉我是否有任何其他信息有用。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    只是想确保您看到了我的最后一个回复。  期待您的回应。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、您回答正确。

    由于每节电池的不符合条件范围为3277V 至3330V、您的4S 电池组的不符合条件范围将包括13.108V 至13.320V 之间的电压。电量监测计仍将获取读数并记录这些值、但不会在该区域学习。

    请在不符合要求的电压范围之外执行学习。

    如果以上答案是您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮、以使具有相同问题的其他人受益。

    此致、
    Bryan Kahler