This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51125A:未使用的引脚

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602442/tps51125a-unused-pins

器件型号:TPS51125A

大家好、

我的客户认为仅将 TPS51125A 与通道1搭配使用。(不使用通道2)
在这种情况下如何处理以下未使用的引脚?

VFB2
ENTRIP2
-二氧化碳
- VBST2
- DRVH2
- LL2
- DRVL2

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    建议按如下方式进行连接


    -VFB2---- 将1k Ω 电阻连接到 GND
    ENTRIP2---- 将1k Ω 电阻连接到 GND
    ----二氧化碳---- 将1Kom 连接到 GND
    - VBST2---- 打开
    - DRVH2--- 打开
    - LL2--- 将1k Ω 电阻连接到 GND
    - DRVL2---- 打开