This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:BQ501210寄存器映射

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601536/bq501210-bq501210-register-map

器件型号:BQ501210

尊敬的 TI:

我想就 BQ501210的 I2C 控制请求一些帮助。  数据表清楚地表明、协议是 I2C、但它如何实现 SMBus? 寄存器映射在哪里?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron
    我已通过电子邮件向您发送信息、如果您有任何其他问题、请直接与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以将此信息发送给我吗?

    我正在使用我自己的 RXTO TX 数据来设计使用 bq501210的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是目前的 TI 内部信息、不可用于一般分发。

    15W WPC TX 的要求在多个领域也具有挑战性。 设计应由具有类似器件背景的经验丰富的设计人员尝试。