This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715-Q1:最大温度范围

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597689/tps715-q1-max-temp-range

器件型号:TPS715-Q1

您好!

 我们需要阐明结温范围。

在第一页上、我们说-40到125。

在第3页、我们报告了-40至150 ABS 最大值

在第4页上、我们具有与建议运行相同的范围。

如果器件功耗仅为20mW、我们能否在150摄氏度结温和144环境温度下工作?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    TPS715-Q1的工作范围为-40至125C。 建议运行条件表包含一个排印错误、将在下一个修订版本中更正为状态-40至125C。

    请注意、电气特性表正确指定了-40至125C 范围内的所有参数。 如果结温超过125C、器件性能可能不符合电气特性表中规定的技术规格。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan 的快速回答。
    但是、如果结温保持在140°C 一小时、并且偶尔会发生这种情况、是否存在任何可靠性问题?
    器件是否可以关断?
    哪个是温度关断阈值?
    此致
    Umberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:

    TPS715-Q1针对-40至125C 结温范围内的运行进行了设计、特性化和测试。  绝对最大额定值仅为应力额定值、长时间暴露可能会降低器件的可靠性。

    TPS715-Q1在 LDO 内部没有过热保护。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     我同意、超过绝对最大值(150度)时、器件可能会损坏。

    但我所说的范围是125到150:如果器件在该区域停留一小时、是否会影响器件可靠性?

    电气 参数无法保证、但器件是否可能会关断?
    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:

    您可以在三个区域中使用任何特定参数:工作条件、最大绝对值范围内或最大绝对值以外

    • 运行条件
      • 这是器件在其中进行了排料操作的区域
      • 这是唯一可运行的区域
      • 在该区域、电气特性规格适用于规定的测试条件
    • 在绝对最大值范围内
      • 该区域仅适用于应力额定值-不适用于运行
        • 在该区域内运行可能会影响器件的可靠性
          • 在此区域中扩展运行可能会导致器件永久超出规格
          • 在该区域中长时间运行可能会降低器件的寿命
      • 而在该区域、电气特性规格不适用。
    • 超出绝对最大值
      • 超过绝对最大值可能会损坏器件

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     您的解释清楚明了。

    我想我们需要查看一些数据表、以避免环境温度(通常在第一页上指定)和结温之间的任何混淆。

    另一个示例是 TPS7A66xx-Q1、我们在该示例中为结绝对最大值和建议的工作范围指定了相同的数字、因此上面的粉色区域消失了。

    真的是这样吗?

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    是 TPS7A66的额定工作结温范围为-40°C 至150°C。 数据表首页中提到125C 环境温度的原因是这些器件是温度等级1器件。 为方便客户使用、我们说明了等级的定义温度范围。 请务必注意、环境温度和结温是不同的温度范围。 LDO 是功率耗散器件。 因此、工作 LDO 的结温将高于 LDO 工作环境温度。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     我了解结温与环境温度之间的差异。

    我感到奇怪的是、在 TPS7A66xx 中、结绝对最大范围等于结工作范围。

    谢谢

    Umberto