This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1始终无法使用铅酸电池更新 Qmax 和 Ra 表

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602429/bq34z100-g1-always-faild-to-update-the-qmax-and-ra-table-with-the-lead-acid-battery

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好,

我已经与铅酸电池的 Qmax 和 Ra 表更新进行了融合。

II 希望将 BG34Z100-G1与 4S 电池组 铅酸电池12V、5Ah 一起使用。

我使用 bqstudio 设置铅酸电池组 battery.chem id 为808。

我已经完成了两个月的学习周期、但结果始终是 Qmax 和 Ra table ware 更新 失败。

充电结束时、通过的电荷超过 DF.Design 容量的90%。

日志 已更改.csv,.gg.csv 位于 PBA filee2e.ti.com/.../PBA.zip 中