This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:关于 ILEDmin

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600257/lm3435-about-iledmin

器件型号:LM3435

大家好、团队、

在数据表的公式(14)中、当 ILEDmin=600mA 时、L=2.18uH 被计算。 在这种情况下、如果通过 I2C 设置 LED 电流始终小于600mA、它是否能正常运行? 在数据表的等式(12)中、是否有用于计算 L 的 ILEDmin 下限?  电感器的值是否过大而不会导致问题?

我的客户使用的电感器为330uH、ILEDmin=50mA。在这种情况下、运动不稳定。 因此、在600mA 时计算 L 的方法与 EVM 类似、LED 电流通过 I2C 设置减小、以研究是否可以使用。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    我很抱歉回答很慢。 我已通知正确的人回答您的问题、但我相信他可能正在旅行、因此感谢您的耐心。 希望 您能很快得到回复。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    由于我的商务旅行和行程安排,我的回复很晚,真的很抱歉!

    LM3435采用的预计导通时间方案要求转换器以连续导通模式(CCM)运行。

    如数据表所示、建议纹波电流峰间值至少为300mA、这意味着对于具有适当 CCM 运行的反激式转换器、平均 LED 电流不应低于150mA。 (请参阅数据表的 P. 18、电感器选择部分)

    可通过 I2C 编程获得任何低于150mA 标称值的电流。

    电感器为330uH 无助于实现正常运行、因为反激式转换器没有所需的电感器纹波电流。

    希望以上内容能帮助客户解决问题!

    谢谢!