This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:两个二极管(Da 和 dB)将 PFC 输出接地连接到输入线路

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630240/ucc28070-two-diodes-da-and-db-link-the-pfc-output-ground-to-the-input-line

器件型号:UCC28070

大家好、

以下应用手册提到 无桥 PFC 需要两个二极管(Da 和 dB)。
http://www.ti.com/lit/an/slua517/slua517.pdf

如果未 实现这些二极管、会发生什么情况?
我的客户希望了解上述问题的详细信息。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    这两个二极管为高频开关电流提供低阻抗返回路径。

    使用这些二极管、MOSFET 的源极共享一个共地、共模 EMI 显著降低。

    由于 MOSFET 共用一个公共接地、因此驱动它们要容易得多。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的友好支持。

    您是否有针对 Da、dB 二极管的推荐规格?
    我的客户希望知道您是否有。
    他认为通用开关二极管不能使用、因为发热比较大。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    这两个二极管的额定值(Da、dB)取决于 PFC 的额定功率。
    它们通常与电路中的二极管 DC、dB 相结合、因此您可以对这4个器件使用桥式整流器封装。
    您答对了:它们不是高频部件。
    因此、您需要计算或测量流经这些器件的电流、并根据这些结果选择器件。 您会发现、电流额定值和散热器要求远低于电桥类型设计的情况。

    此致
    John