This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:放电时不平衡

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602335/bq40z60-not-balancing-while-discharging

器件型号:BQ40Z60

我使用 BQ40z60进行电量监测和充电(3节电池)。  已完成近10个 FC 和 FD 细胞。 但我在放电模式下的平衡中面临一个问题。 充电和放电正常。 但在0%之后、它的放电(9V 至8.4V)和在休息模式下、电池的放电接近"0" (已连接12V 负载)。  

  • 在"Balancing Configuration"设置 中   、启用 CB 和 CBR 位。
  • Qmax 更新(Ra 表)在静置模式下更新正常。
  • 我在"保护设置"中删除了 CUV 保护。
  • 我  还在 IT 配置中启用了 Cell_Term。 (端子电压9V)。

我的问题是:  

1) 1)如何控制休息模式下的电池放电。

2) 2)如果电池电压也达到0V、是否有可能在短时间内开始充电 (因为、我可以为该电池充电、但充电几乎需要2小时)

电池电压(电池1 - 2564、电池2 - 2399、电池3 - 631、电池4 - 0、总电压- 5639)  

放电模式-> 为什么电池3电压放电超过 CUVC 保护电压。

如何在端关闭监测计而不是将电池3放电至0V、或者如果电池3也达到0V、如何对电池充电一次。