This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53601-Q1:LM53601_Q1

Guru**** 2563860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53601-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601598/lm53601-q1-lm53601_q1

器件型号:LM53601-Q1

我正在评估应用中的 LM53601-Q1固定3.3V 器件、该应用要求该器件在6V 至21V 的工作电压范围内以280mA 的负载运行。 从数据表中可以看出 、建议 的输出 滤波   器为4.7uH 和20uF。 Web 工作台中的仿真 也指示相同的值。 我正在分析的应用电路(实际上是两 个不同的想法)具有两种不同的配置:1) 10uH (额定电流为1安培) 10uH (10uF)、10uF (同样是1安培)、10uF 的分离电容与铁氧体磁珠并联、并由额外的10uF 电容进行分流。 所有这些都位于非常小的 PCB 上、因此不会影响布线长度。

仿真设计2时、我当然不能直接包含铁氧体磁珠、因此我使用的等效值为22uF。 在这种情况下、@ 6V 仿真表明相位裕度为31度、这不符合35度最小相位裕度的"要求"。 设计1甚至更糟、相补角非常接近16度。

我的问题如下:(让我先讲讲所有这些:Web 工作台确实是一个很好的便捷工具、但我使用大量的盐进行所有仿真、直到我能够测量真实数据并确认数据) 该部件对使用10uH 电感器有多大的耐受性? 在哪里指定了35度最小相位裕度、或者这是基于典型 电流模式控制 SMPS 的一般稳定性分析的建议? 输出滤波器值应该被认真对待吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM53601-Q1是一款峰值电流模式控制型同步降压转换器。 对于电流模式控制、电感值并不是交叉和相位裕度计算的一个重要因素。 COUT 是主要因素。 较低的 Cout 应是相位裕度较低的原因。 调整 CFF 可能会有所帮助。
    更小的电感器更适合在负载瞬态条件下实现更快的电流压摆率。 大电感可提供更小的电流纹波、这有利于减小 Vout 纹波。 但您不希望电流模式控制的纹波太小、其中控制环路取决于感应到的纹波。
    当两个电容器之间有铁氧体磁珠时、只有更靠近转换器的电容器可以算作 Cout。 磁珠后面的磁珠将无法足够快地响应瞬态、因此不会影响环路响应。