This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:实验室电源设计和可变电流调节旋钮(电位计)???

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597696/lm338-laboratory-power-supply-design-and-variable-current-adjust-knob-potentiometer

器件型号:LM338

大家好!!!

我想 使用 LM338设计实验室电源电路(30V @ 5安培)。 我应该能够控制从最小到最大的电流。

我可以在输出端子和调节引脚之间放置一个电位计,但问题是它太热,烧坏了。 因此、我希望设计电流可调电路、因为电位器会产生魔术烟雾。 通过各种技术和原理图来帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gurumurthy、

    为了帮助您改进当前设计、查看您使用的原理图将会很有帮助。 热量的原因将是耗散的功率。 由于 PD = V x I、因此降低热量的方法是减小压降和/或电流。 您可以使用串联电阻来散热;但是、您需要考虑额外的压降。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

         这是取自 LM338数据表的原理图。

    e2e.ti.com/.../LM338.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gurumurthy、

    感谢您指出您的设计所依据的数据表原理图。 您可以看到、原理图实际上由 LM338和一个用于设置输出电流的外部电阻器组成。 正如我在上一篇文章中所述、您可以通过添加串联电阻来散热;但是、您需要考虑额外的压降。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    如果提供原理图,它将提供见解。 不存在互连详细信息。 请提供原理图、非常感谢先生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gurumurthy、

    该电路在单位配置中使用 LM338。 因此、LM338的输出电压为 Vref。 该电阻器用于根据欧姆定律设置输出电流。 示例原理图使用电位器而不是固定电阻器来指示电阻是调节输出电流的变量。 对于您的应用、您需要决定设置电阻的最佳方法、以实现您所需的输出电流。 由于您需要可调输出电流、因此需要找到一种方法来更改电阻。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan、

    文字无法解释内容。 请给出一些原理图并说明...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Gurumurthy、

    您尝试构建的电路是一个线性稳压器和一个电阻器。 数据表中的原理图就是构建电路所需的全部内容。 任何改变电阻的方法(为了调整电流)都将特定于您的应用、您应自行负责。 请注意、此电路的基础原理是欧姆定律。 如数据表中所述、对于该设计、电压固定为 Vref;因此、您选择对电阻进行的任何调整都将直接影响输出电流。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

               我可以理解这一点,但问题是我需要在5安培电流下安装大功率电位计。  成本高昂。

    示例:  

    负载电流= 5安培  

    电压= 1.25V

    Power=电压*负载电流= 1.25*5=6.25W (此大功率将比稳压器 IC 成本更高)

    我想避免这种情况。 是否有任何其他技术来构建电流控制调节旋钮。