This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:Golden Image 上的最大误差= 101%

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598735/bq40z60-max-error-101-on-golden-image

器件型号:BQ40Z60

执行的步骤:

  1. 成功的学习周期(如 slua597所述,见下文*)。  当学习周期完成时、最大误差= 1%
  2. 导出 gg.csv
  3. 设置更新状态= 02、周期计数= 0 (使用记事本)
  4. 将默认固件编程到新包
  5. 更新化学 ID
  6. 使用高级命令 SMB 设置取消密封密钥
  7. 导入并写入所有修改后的 gg.csv

显示101%的最大误差寄存器和 CF 标志为高电平-是否有人知道发生这种情况的原因以及如何解决?  

*学习周期步骤如下:

  • 它始终处于启用状态
  • 留空
  • 充电至满
  • 等待、直到 REST 触发
  • 在 c/5放电并检查 VOK 是否已设置
  • 等待剩余电量耗尽时变为高电平
  • 检查 Qmax 和电阻参数是否已更新、以及 CF1、CF0 = 00