This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:测得的高反向电流。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634309/tps709-high-reverse-current-measured

器件型号:TPS709

您好!

我们使用的 TPS70933 的输入电压= 7.4V、EN 引脚保持悬空。

施加 Vin 时、测得流入 OUT 引脚的电流为~30uA。

2.当 Vin 断开连接时 ,测得流入 OUT 引脚的电流为~20uA。

在这两种情况下、OUT 均与备用电池连接。

测得的反向电流单位为 uA、而数据表中规定为 nA。 是否有任何想法、问题可能是什么?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yee Yong、

    您是否能够提供有关如何测试此测试的更详细的条件? 数据表条件强制 Vin 和 Ven 为0V、然后在输出端施加3V 电压。 您在输出端施加了什么电压、如何测量流入输出端的电流?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    请忽略案例#1。 它发生在 Vin 小于 Vout 的情况#2上。

    我们在输出引脚上使用了1欧姆1%容差的电流感应电阻器来测量电流。 当输入电压=断开时、输出电压=悬空且输出电压= 3.3V、测得的40uA 流入输出引脚、然后逐渐下降至20uA 并保持稳定。

    在本例中、Ven 保持浮动、而不是0V。 在数据表中、它提到使能引脚在内部上拉300nA 电流源、齐纳钳位至6.5V。 等效的 IPU 电阻值是多少? 它等于6.5V/300nA = 21.67M Ω?

    在第7.3.4节反向电流保护中、它提到"如果输出电压低于1.8V 且输入电压低于输出电压、反向电流可能流动。" "如果输出电压低于1.8V、反向电流可以流动"这一说法是什么意思?

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    我将在明天把它放在工作台上、测试几种配置并与您分享结果。

    第7.3.4节规定、输出电压必须高于1.8V 才能启用反向电流保护。 有一个内部开关必须具有一定的电压才能导通。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您的基准测试是如何进行的? 有更新吗?

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YY、

    当 VIN 和 EN 悬空且输出端为3.3V 时、流入 OUT 引脚的电流测量值为0.1uA。

    如果我将输出增加到5V、我仍然只能测量流入 OUT 引脚的0.11uA 电流。

    我无法重复您正在获得的20uA 测量值。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    你可以告诉我你的设置吗? 我们将在您的设置中再次尝试。

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    由于这是通过电子邮件完成的、因此我将关闭此操作。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我们也有类似的问题。 我们在中有一个应用、其中输入电压可以开始浮动、并且我们在输出电压侧通过串行电阻器(500欧姆)具有超级电容器。 想法是、当 Vin 悬空时、超级电容器为 Vout 中的 RTC 供电。

    我们之所以选择 TPS709是因为具有反向电流保护功能、但我们现在要测量从输出侧到输入侧的极高电流。 问题是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BLE、

    当您看到器件具有高反向电流时、EN 引脚和 IN 引脚上的电压是多少? 您是否强制它接地? 如果您不强制将其接地、则可能会出现器件认为其处于压降状态且具有高 IQ 的情况。 如果您在输入悬空时将 EN 引脚拉至 GND、则该引脚应会消失。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    EN 悬空。 在这种情况下、Vin 介于3.3V 至0V 之间。 和超级电容器趋势、以将输出电压保持在3.3V。