This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14050-Q1:SIM 导出或更长的 Webench 仿真时间

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, LMR14050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602246/webench-tools-lmr14050-q1-sim-export-or-longer-webench-simulation-time

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14050

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我发现 Webench 作为一种真正的仿真器非常有限、无法确定器件适用性。  未为此 TI 产品启用 SIM 导出功能。

这些缺陷中的任何一个将在不久的将来得到解决?  更改 Webench 的最大仿真时间似乎是一个非常合理的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    出于仿真导出的目的、您可以在 WEBENCH 中运行商业版本 LMR14050而不是 LMR14050-Q1。 它们在电气上应该是相同的。
    此致、
    苏里南人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我会尝试一下。 我注意到的另一点是:在 Webench 中更改/编辑原理图后、我在任何选项卡中都看不到稳定性仿真、只有瞬态启动仿真。 这是否符合预期?