This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335A 的迟滞电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598499/tps54335a-the-hysteresis-voltage-of-tps54335a

器件型号:TPS54335A

你(们)好

TPS54335A 的内部迟滞电压在 电气特性中写入为180mV。
但在8.2.2.4欠压锁定设定点中、它大约为1V。
您能告诉我这个等式吗?
此致、
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    众所周知、当 Vin 引脚低于 UVLO 或 EN 引脚低于使能阈值时、器件将不工作。 180mV 只是输入 UVLO 迟滞、但您可以调整启用阈值、如图15所示、然后与 Vin UVLO 具有相同的功能、禁用器件。

    在8.2.2.4欠压锁定设定点中、它大约为1V。 只是一个示例设计。 您可以将其配置为如图15所示、并计算上拉和下拉电阻、如公式2、3。

    BRS、
    Ryan