This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5027A:LM5027A 异步整流器控制

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597917/lm5027a-lm5027a-asynchronous-rectifier-control

器件型号:LM5027A

大家好、

我有以下有关 LM5027A 的问题、您可以在下面提供帮助吗?

问题

 当 LM5027A 次级侧作为异步整流器工作时、是否可以悬空#4引脚(Time2)、#12引脚(OUTSR)和#18引脚(SSSR)?

另外、在  次级侧而不是同步整流器上作为异步整流器工作时、是否需要注意事项?

谢谢、

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai - AE 将很快回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果您不需要 SR 控制信号、只需将 SSSR、TIME2和 OUTSR 接地。

    此致、

    王新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wangxin、

    请让我仔细检查是否连接了 GND。

    我不需要 SR 控制信号、但当 SSSR 连接到 GND 时、25uA 的电流源也连接到 GND。

    此外、当 OUTSR 开始工作时、OUTSR 变为接地短路。

    这些 stil 是否对正常的光学化没有影响?

    谢谢、

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    电流源流向 GND、而 SSSR 引脚被钳位至0V。 这将关闭 OUTSR。

    此致、

    王新