This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003EVM-764:外壳的范围扩展

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601361/bq51003evm-764-range-expansion-for-casing

器件型号:BQ51003EVM-764
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318BQ51003

您好!

对于一个新项目、我们正在开发一些无线低功耗传输。 现在、我们遇到了设置未达到所需范围的问题。 我们的 ABS 外壳的壁厚为2mm。 我们需要其中一个用于应答器、另一个用于接收器。 因此、我们必须通过 ABS 到达大约4mm 的距离。 实际上、我们无法在3mm 的距离内可靠地连接、而且在连接后、我们也可以将距离扩展到4mm、但在此距离下、我们无法在启动时连接。 我们需要在5V 电压下提供大约20mA 的电流、而效率并不重要、但线圈应该很小。 为了安全起见、我认为如果我们可以达到4毫米以上就会很好。
我们的实际设置为:
-接收器弹簧线圈、30mmx30mm 和8.2uH
-直径为30mm 和6.25uH 的感应器弹簧线圈
- CS = 314nF 且 CD = 3、2nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的实际设置为:
    -接收器双阀线圈,30mmx30mm 和8.2uH--需要将 L 增加3或4倍,请参阅 TIDA-00318线圈。
    -直径为30mm 和6.25uH 的感应器弹簧线圈--正常

    对于小线圈解决方案、RX 线圈 L 需要高电平才能增加系统增益、从而实现可靠启动。
    查看 bq51003的 RECT 引脚、若要启动电压、需要高于2.7V。