This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:关于 UC2825

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634102/uc2825-about-uc2825

器件型号:UC2825

你(们)好

我想问一下关于 UC2825的两个问题。
1.所附文件的行为
2. E/A 输出端启动开关的电压

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiko-San、

    随附文档中圈出的 inihbit 电路用于覆盖误差放大器、例如在 ILIM/SD 超过1.4V (保护)时的启动(软启动)期间。 E/A OUT 端子的电压在启动时应呈线性斜升。 斜坡速率将取决于您的软启动电容。 E/A 输出电压范围为0至5V。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,本-圣

    感谢你的答复。

    您能否提供内部软启动电路? 我们认为它在电路下面。 我们的理解是否正确?
    IC 开始切换的 E/A 输出电压是多少?

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiko-San、

    我唯一可以获得的内部软启动信息是方框图中显示的信息。 它限制了启动期间的最大占空比、并且是连接到软启动引脚的电容的函数。 当内部电流源为软启动电容充电时、允许的最大占空比会增加。

    器件开始开关时的 E/A 输出电压取决于您的斜坡引脚配置。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,本-圣


    很抱歉、有很多问题。
    SLUA125中有以下说明。

    请注意、在该时刻和下一次出现第一个输出脉冲的时间之间需要一段明确的时间。
    电容器从0.2伏开始、误差放大器输出在内部钳制到软启动电容器电压。
    然而、回到 PWM 比较器、斜坡引脚上有一个1.25伏偏移、以方便零占空比。
    因此、在 PWM 比较器激活之前、软启动电容器必须在0.2伏至1.25伏之间充电。


    此描述是否符合 UC2825数据表的以下部分?

    振荡器部分(续)
    斜坡谷值:最小值= 0.7V 典型值= 1.0V 最大值= 1.25V


    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiko-San、

    是的、误差放大器的输出必须超过1.25V 才能生效。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,本-圣

    感谢你的答复。
    UC2825是否被设计成在 SS 端子电压为1.25V 或更高时开始开关?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiko-San、

    一旦 SS 端子电压达到1.25V、此器件可开始开关

    此致、
    本·洛夫