This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:在24V 输入电压下运行

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601854/bq501210-running-at-vin-24v

器件型号:BQ501210

使用24V 输入电压运行此器件需要什么?

我将设计一个具有 bq501210和24V 输入电压的系统、该系统需要非常小的电压、并且不需要使用24V 至19V 的降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以将输入电压从19V 更改为24V、但电路的几个区域需要更改。 重新设计输入功率部分需要更改为支持24V、U5为19V 至3.3V、并且需要配置为支持24V。 此外、需要考虑 U6是一个 LDO。