This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:具有成本效益的小型无线充电解决方案

Guru**** 2811735 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601862/bq51013b-small-and-cost-efficient-wireless-charging-solution

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318BQ51003

您好!

我们正在寻找 TIDA-00329或 TIDA-00318等参考设计、但在接收器处提供5W 的输出。

最好使用 BQ51013B 作为接收器。

BQ520002A 是否可以与 BQ51013B 搭配使用?

非常感谢您的回答、

Tilman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在寻找 TIDA-00329或 TIDA-00318等参考设计、但在接收器处提供5W 的输出。 最好将 BQ51013B 用作接收器。-- TI 没有5W 解决方案的参考设计。 bq51013B 和 bq51003具有相同的封装和引脚排列、TIDA-00318可用作设计的起点。

    BQ520002A 是否可以与 BQ51013B 一起使用?-是