This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:在使能信号生效之前、输出上升至使能阈值电平(1.2V)

Guru**** 2769125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598564/tps56c215-output-rises-to-enable-threshold-level-1-2v-before-enable-signal-is-asserted

器件型号:TPS56C215
主题中讨论的其他器件: UCD9090

我有一个使用 UCD9090电源序列发生器的电路板、用于启动 FPGA 的电源轨。  施加12V 电路板电源后、TPS56C215的输出电压将升至1.2V、然后当序列发生器提供使能信号(~50ms 后)时、输出电压将升至所需的1.8V

向序列发生器添加进一步的延迟仅会将最终上升延迟至1.8V、并且不会影响1.2V 输出的时序或振幅。

(注意:我们在 UCD9090的使能线路上使用下拉电阻器、因为它们在驱动使能信号之前浮动。  我们认为这是问题所在、但现在使能线是干净的:0V -> 3.3V、无浮点。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    您的电路板上是否有1.2V 电源轨? 它是否会首先加电、以便通过一些二极管进入 TPS56C215的输出端?

    是否可以检查 TPS56C215的 SW 节点、因为如果它具有 dutycycle、它应该具有输出、但如果没有占空比、1.2V Vo 应该来自某个位置。

    谢谢