This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求针对-ve 输入、-ve 输出、开关直流/直流稳压器的器件选择建议。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596180/part-selection-advice-sought-for--ve-input--ve-output-switching-dc-dc-regulator

尊敬的 Sirs:
我有一款需要重新设计直流/直流电源的实时产品、我希望在选择正确的 TI 器件和电源电路架构时能获得一些帮助。

非稳压直流输入为(17V、0V、-17V)、所需的稳压输出为+12V@6A、+5V@3A、 +3.3V@3A和-12V@6A。

旧设计使用了线性稳压器、该稳压器具有极低的电噪声、但功耗非常低、并且会耗散大量不必要的热量。

我们希望使用 TI 器件开发效率更高的新型直流/直流开关稳压器。
请记住、稳压输出应具有低噪声、因为它们会馈送一些非常敏感的模拟电路。

 由于 WebBench 软件、从+17V 向下调节到+12、+5和+3.3非常容易、但是、我们似乎无法让 WebBench 软件提供从-17V 到-12V 的(非反相)解决方案。 它说这还不受支持。

因此、我们需要帮助您选择正确的 TI 器件型号和应用手册 、以实现 -17V 至-12V 转换器原理图。

此致、
Nicholas Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    随着拓扑的发展、将-Vin 负电压转换为-Vout 较小负电压非常容易。
    降压或同步降压可以正常工作。

    问题在于感应负输出电压。
    由于 IC 和转换器电路接地实际上为-Vin、因此 Vout 反馈电压的极性错误。
    必须对反馈进行电平位移。

    请参阅随附的有关负极转换器的纸张。
    e2e.ti.com/.../buck_2D00_negative-buck-implementation.pdf

    负降压

    负降压反馈电平转换器


    使用 WEBENCH 运行+17V 至+12V 输出@ 6A 的电流。
    您将看到许多结果、即具有外部 FET 的控制器。
    在此功率级别上、具有外部 FET 的控制器是最佳的方法、热性能和成本。

    然后使用电平转换器来校正反馈极性。

    我们很少收到此类高电流负电源的请求、因此我们没有示例来满足您的确切需求。
    我们的 Webench 对此也不建模。  

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您的回答。 我认为反馈路径中的电压转换器是使其工作的诀窍。 我将尝试对 Spice 中的一些 TI 选项进行仿真、以进行完整性检查并测试性能。

    许多应用需要分离轨调节、但 几乎不可能为设计人员找到信息。

    此致、

    Nicholas Lee