This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:波特率变化问题

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630079/bq76pl455a-q1-baudrate-change-issue

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

尊敬的所有人:  

我目前正在将 BQ76PL455与 tms570ls04x Launch Pad 板配合使用。 我要尝试的是将 BQ 初始化配置为波特率250K。 初始化结束后、我首先要做的是将应用波特率配置为1Mbaud。  

我的代码在250K 波特率下工作正常、可以初始化 bq、配置 AFE 和读取电池电压。 但是、当我在配置 AFE 之前将波特率更改为1 Mbaud 并尝试与 bq 器件通信时、响应根本不起作用、 我已经检查了 TMS570的波特率、它似乎以1Mbaud 的速率发出请求、但在其他人的 bq 器件没有响应

我在改变波特率后是否缺少要做的事情? 我还发送了一个具有数据表中提到的正确 CRC 的请求、但 RX 完全不起作用。

您能帮我解决这个问题吗?  

非常感谢

此致

Vikram Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、

    在更改 TMS570波特率之前、您要更改 pl455波特率、对吧?

    您是否还遵循数据表7.3.9.3中提供的详细信息? 在再次写入器件之前、您应该等待10us、并且应该更改堆栈中所有 IC 的波特率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram 先生、您好!

    如果我想构建一个用于被动电池平衡的电池管理系统 ,我需要您的帮助,我已经订购 了 tms570ls04x launchpad 和 bq76pl455A IC。

      bq76pl455A 的外设电路是什么。

    您会向我发送您的电路设计吗?