This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060EVAL 的 MOSFET 选择可实现10A 持续电流

Guru**** 2770525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, CSD19536KTT, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602198/lm5060-mosfet-selection-for-lm5060eval-for-10a-continuous-current

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTTLM5069

大家好、团队、

我的一位客户正在使用我们的 EVM 评估 LM5060。 其应用中的连续电流为10A、容性负载 大于1mF! 标称电压范围为60V。

您能帮我们为此应用选择合适的 MOSFET 吗? 我想、启动至关重要、FET 会穿过 线性区域。  D2PAK 中的 CSD1953x 是否适用于此类应用? 如果不是、哪种 方法可以评估 D2PAK 中的电路?

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    这是汽车 应用吗?

    您对启动的想法是正确的。 这在尝试使用 FET 做出决定时至关重要。 我推荐使用 CSD19536KTT (德州仪器(TI))或 PSMN4R8-100BSE (NXP)。 请查看下面的比较:

    只是需要注意的一点是、LM5060不提供短路保护、也不是真正的电流限制器件。 一旦达到电流限制阈值、故障计时器就会开始计时、但在此期间栅极不会进行调节(栅极在故障计时器到期前完全启动)。

    如果客户希望获得短路保护和真正的电流限制、我推荐使用 LM5069。

    最后一点、我们提供了这些 nifty 计算器工具、可帮助客户使用我们的热插拔控制器进行设计。 这将有助于检查您的设计并排除故障、并大大加快了问题的备份通信、这些问题是我们需要审查的信息(例如总输出电容器、包括从输出节点下游连接的任何东西、部分原理图中可能未显示)。

    您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。

    为了帮助填写 Excel 电子表格、我们提供了视频教程。 它们说明了如何逐单元格输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。

    我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez