This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707:TLV707135DQNR -需要数据表

Guru**** 2605175 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630417/tlv707-tlv707135dqnr---need-datasheet

器件型号:TLV707

您好!

是否有人可以提供反映此器件型号的数据表?

TLV707135DQNR

我们有一位客户要求这样做。

器件显示"不可订购、可发货"。

谢谢、

Gabriel Garza
TI 客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我们将对此进行研究、并在解决问题后向您进行更新。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    是否有任何更新? 客户是 TI 员工。

    谢谢、
    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    无法订购的原因是它尚未正式发布。 器件退出预览模式后、您应该能够成功订购。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    客户(TI 销售)只需要数据表、我们是否可以提供此数据表? 是否有初步数据表或预览数据表?

    此致、
    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    该器件将在当前网络上相同的 TLV707数据表中介绍。 由于器件的最小输入电压为2V、因此很可能无法测试压降电压。

    此致、
    标记