This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:具有高侧感应功能的高功率降压 LED 驱动器?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3409HV, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601977/tps92641-high-power-buck-led-driver-with-high-side-sensing

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件:LM3409LM3409HV

你好

我们将 LM3409HV 与分流 FET 用于两种商业产品。 我们现在需要更高的功率、但 LM3409会出现发热问题。 感应电阻器似乎是导致效率损失的主要原因、但二极管和 PMOS 也会产生影响。

我们正在寻找一款能够为大量 LED 供电的驱动器。 VIN 为48伏、VF 为42伏、IF 为3-5A。 我们正在进行5种颜色的颜色混合、PWM 占空比需要非常精确。 我们使用的是12位分辨率。 (即、我们使用5个降压驱动器为五组不同颜色的 LED 供电、并控制每种颜色的占空比以产生最终颜色或光谱。)

具有分流 FET 的 TPS92641似乎是合适的器件。 由于发射器电路板上的空间限制、我们没有空间为五个 LED 组提供单独的返回路径。 高侧感应可实现这一点。

1.是否有办法将 TPS92641用于高侧感应?

2.是否有更适合这种情况的不同部件?

谢谢

/Morten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morten、

    如果不添加第二个难以添加大量组件的控制环路、TPS92641就无法适应高侧电流感应。 但是、如果您需要高侧感应、则应通过仔细的组件选择、轻松地使用 LM3409进行5A 散热。 这是一个高占空比应用、接近90%、因此使用同步控制器在效率或热性能方面不会给您带来太多的帮助。 它甚至可能使 IC 中的耗散更糟、因为它必须向两个 FET 而不是仅向一个 FET 提供 VCC 电流。

    关键将是 FET。 如果您可以找到尽可能低的栅极电荷与尽可能低的 RDS (ON)的完美组合、则 LM3409应该能够处理它。 在如此高的功率水平下、可能只需要您降低开关频率以降低交流损耗。 交流损耗将是48V 输入时最重要的因素之一、因为它们与 V^2成正比。

    此致、

    克林特