This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:具有耦合电感器的 LM5002 SEPIC

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601688/lm5002-lm5002-sepic-with-coupled-inductors

器件型号:LM5002

大家好、

我想将 LM5002用于10-36 VDC 输入、16VDC 输出@ 150mA。 我使用的原理图与24 VDC SEPIC 稳压   器的数据表中给出的原理图相同(更改了反馈 R5=11.8K 和 R6=1K 时的电阻值)。 并将 EN 引脚电阻器的最小值更改为10V (R1 = 17.5K、R2 = 2.49K)。 同时获得16V 输出,但当我将负载置于超过10mA 的输出时,电压将下降。

你们可以帮我解决这个可能的问题、还是分享一些与此相关的设计计算? 另请参见随附的原理图。

提前感谢!

此致、

Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的耦合电感器极性似乎是错误的。 如果 L1的虚线端位于右侧、则 L2的虚线端应位于高侧。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    是的,您说得对,耦合电感器的极性在改变其工作后不匹配。  

    谢谢您、

    此致、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的反馈和确认。 如果我们能提供进一步的帮助、请告知我们。 谢谢!!