This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS63020:仿真 TEC 驱动器(根据 SLVA677)-仅在单方向上工作

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632190/tina-spice-tps63020-simulation-tec-driver-according-to-slva677---works-in-single-direction-only

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

阅读 SLVA677、我考虑使用 TPS63020简化 TEC 驱动器。 我将 TPS63020的仿真环境下载到 TINA-TI - SLIM154、并根据应用手册修改原理图、然后运行。

当输入电压<输出电压时、它按预期工作。 遗憾的是、当输入电压大于输出电压时、降压/升压电桥不会再循环从输入到输出返回到输入的流经 TEC 的电流。

是否有人可以在 TINA-TI 中尝试、如果成功、请将工作原理图环境放置在那里?

提前感谢!

Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    欢迎使用 E2E、很高兴为您提供支持!

    请问您是如何在 TINA-TI 中对 TEC 建模的?

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Emmanuel、
    感谢您的回复! 对 TEC 进行建模非常简单-它或多或少具有电阻性负载、对电压和温度的依赖性很小。 因此、为了在 TINA 中进行分析、我可以使用电阻器。
    您能不能尝试使用 TINA 和 TPS63020来模拟 SLVA677中描述的电路(www.ti.com/.../slim154)
    此致、Jiri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    我正在尝试您的设计仿真。 您使用的 TEC 电阻是多少?

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    我们使用 TE-65-0.6-0.8模块、其额定电压为 Vmax=8V、Imax=2.1A。
    因此、等效电阻约为4欧姆、但由于非线性 V-I 曲线、我假设最低电阻为2.8欧姆。
    我们不使用此 TEC 的最大额定值(3.5V 就足够了)。

    期待您的回复、
    Jiri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    您与我们分享您的.tsc 文件吗? 这将有助于我们重复问题并进行研究。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    做了一些模拟和研究后、我得到了答案。  

    在应用手册 SLVA677中、尤其是在第2页的末尾、提到了:

    '为了正确驱动 TEC、降压/升压转换器必须拉电流和灌电流。 使用 TPS63020时、这是通过强制转换器以固定频率运行来实现的。 这是通过禁用内置省电模式来实现的。 TPS63020可以提供比灌电流更大的电流、因此 TEC 连接到电路非常重要。 通常、应保持在受控温度的器件会产生热量。 因此、冷却通常需要比加热更大的功率。 因此、在大多数情况下、TEC 的连接方式最好是在 TPS63020拉电流的同时冷却器件。"  

    实际上、在第3点报告了该示例的特性。 它清楚地显示了当 Vctrl 高于测量点(即 Vout>Vin)时负电流限制的影响。

    因此、考虑到这些前提、仿真的结果实际上不应该让我们感到惊讶。 虽然 TINA 仿真并不能真正适应实际的器件行为、因为它基于软件模型。 根据我的仿真、负电流限值似乎设置得更高一点(接近0A)。

    总之、在我看来、本应用手册重点介绍了如何通过控制简单、经济和空间有效的降压升压、在一定的扩展范围内实现设备的冷却功能以及加热功能。

    此致、

    Emmanuel

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

    感谢您在我的支持请求上付出的努力。 总结:

    1. 是的、SLVA677中介绍了 TPS63020的灌电流可能小于其拉电流。
    2. 遗憾的是、TINA SPICE 模型(加密)显示了接近零的灌电流能力。 对于纯文本的 SPICE 模型、我可以阅读发布模型限制的版本说明。 在哪里可以阅读 TI 加密模型的模型限制? TI 是否会提供模型更新?
    3. 如果 TPS63020可以接收、我在哪里可以读取多少-这意味着保证的最小值、而不是典型值? 否则、我无法将此类器件插入工业应用。

    波形和*。TSC 文件如下:

     e2e.ti.com/.../TPS63020_2D00_TECdriver_5F00_slim154.TSC

    我依赖您的进一步支持!

    此致、

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    你人很好。 我们随时为您提供支持。 要回答您的问题:

    2.未报告 TPS63020的 TINA-TI 模型限制。

    最小  保证电流是一个参数、应包含在器件数据表中。 对于 TPS63020、未指定此参数。

    谢谢、此致、

    Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    感谢您的回复。 如前所述、在 TPS63020的情况下、灌电流能力的最小值未记录在案。 设计人员运气不好、尤其是当有趣的应用手册 SLVA677展示了原理时。

    遗憾的是、这会得出结论、我无法将 TPS63020用于 SLVA677中所示的用途、必须查看竞争对手的产品系列。

    我不知道如何正确关闭此主题-我无法使用按钮“这解决了我的问题”:(

    Jiri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    说明 SLVA677显示了原理、但"对于 TPS63020、未指定此参数"没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    TEC 的常见应用情况是调节温度升高的东西的温度。 这意味着在这些情况下、不需要 TEC 的完全驱动能力、而只需要半平面(负电流或正电流)。 如果您确实还需要从 TEC 产生热量、那么我同意您的意见、SLVA677指南和 TPS63020不起作用、但在相反的情况下、我会考虑我们的解决方案。

    谢谢、此致、
    Emmanuel