This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:并联电池连接和温度监控

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601980/bq35100-parallel-battery-connection-and-temperature-monitoring

器件型号:BQ35100

大家好、我正在设计一款使用 BQ35100作为电量监测计来测量电池 EOL 的产品。 我们将使用两节并联电池。 我的第一个问题是  

-我们是否可以在没有任何附加电路或要求的情况下将相同的电池与 BQ35100电量监测计并联使用?

在我们的当前情形中、电池彼此分开、因此不会连接热。 我的第二个问题是

-我们只有一个热敏电阻,可以将该热敏电阻与其中一个电池连接,也可以将电池进行热连接。

此致

萨勒曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salman、

    查看您的问题的答案:

    -我们是否可以在 没有 任何附加电路或要求的情况下将相同的电池与 BQ35100电量监测计并联使用?

    OA:只要电池的类型与同一制造商相同、并且容量相同、就可以并联连接、否则您不应该这样做。

     我们只有一个热敏电阻、可以将该热敏电阻与其中一个电池连接、或者是否需要热连接电池。

    此致

    OA:不、电池不应进行热连接。 您可以将热敏电阻放置在两个电池之间。

    谢谢

    Onyx