This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2379:非标准 POE

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2379, TPS23841, TPS23754, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601965/tps2379-non-standard-poe

器件型号:TPS2379
主题中讨论的其他器件: TPS23841TPS23754TPS23861

TPS2379 (PD)和 TPS23841 (PSE)是否可以支持附加文件中的方框图形式的非标准 POE? 如果不能,TI 可以支持哪一项? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CC:

    有关 PSE、请参阅以下 E2E 链接。
    e2e.ti.com/.../574890

    对于 PoE PD、根据功率级别、您可以使用具有可调节 UVLO 或 TPS23754 PPD 功能的 TPS2376H。 由于 PD 上的电流限制不可调节、因此可用功率将随着输入电压的降低而降低。

    TPS2379没有可调节 UVLO、不应使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CC:

    在 PSE 方面、我还有一个意见。 TPS23861还可在您的电压电平下工作。 只要端口电压大于30V、我建议您使用 TPS23861、它是较新的器件、具有更好的支持材料。 TPS23841是唯一能够在24V 输入/端口电压下工作的器件。 谢谢。

    此致、

    一分钱