This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1 (Webench 问题):6V-24V 输入电压、9V 输出电压、4A 峰值电流设计?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175EVM-HD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598628/lm5175-q1-webench-issue-6v-24vin-9v-out-4a-peak-design

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5175LM5175EVM-HD

大家好、

我的客户正在设计类似上述的电源。 Webench 似乎认为 LM5175无法实现这一点。 你们能解释一下吗?  

webench 提供的推理是"器件上的零功耗"。

Excel 设计工具对于这些参数似乎可以正常工作。  

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    似乎是器件可以执行的操作。 实际上、我们已经修改了 LM5175EVM-HD 以执行类似这样的操作(9V/4A)。
    因此、我认为这是一个 webench 问题、而不是器件问题。 我建议将标题更改为包括"Webench "。

    您可以继续使用基于电子表格的计算器。 另请查看产品文件夹以获取设计指南、布局说明等

    希望这会有所帮助。