This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:要求提供 TLV803规格和 R1/R2变化。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598414/tlv803-asking-for-the-tlv803-spec-and-r1-r2-variation

器件型号:TLV803

大家好、

可以将 R40610k 置于 VCC 中吗? 有副作用吗?


您是否对以下问题有所帮助?

1.如果 Vdd 是3.3V,您是否知道 IDD?


R1和 R2的变化是什么?

谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    1.是的、您可以在 VDD 和 IN 之间添加一个电阻器。 这将改变器件的阈值和精度。

    2. IDD 未指定为3.3V、但我们知道它将介于9uA 和20uA 之间。  室温下将接近9uA。

    3.我们不知道内部电阻的精度。 但我们知道内部电阻器的精度加上内部基准电压的精度为+/- 2.2%。

    请告诉我这是否能解答您的问题。 谢谢!

    Michael