This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻求高电流直流/直流转换器设计

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598534/seeking-high-current-dc-to-dc-converter-design

我需要使用以下参数设计高电流直流/直流转换器:

 输入电压范围: 12VDC 至80VDC。

2. 恒定输出电压:50.2VDC (或者,48至51恒定 VDC 之间的任何电压)。

电 流输出: 大约40A。 在12 VDC 下、并在40 VDC 及更高的电压下斜升至150 A。

如果您能提供有关设计方法以及使用哪些组件的任何指导和建议、我们将不胜感激。