This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350和 CUV 以及关断模式问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598623/bq78350-bq78350-and-cuv-and-shutdown-mode-issue

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76930

大家好

我的公司正在实施电动自行车解决方案;电池管理包括:

BMS:BQ78350和 BQ76930

手机: ICR-18650-22P 3.6V@2.2Ah

电池组配置:36V@6.6Ah 10s3p

如您所见、我们正在实施顶部 MOSFET 配置;该电路消耗100uA 电流来保持启用 DSG 和 CHG MOSFET。 我们决定实施集成充电器模块(始终连接到 VBAT-GND 网络)。 该充电器始终从电池组汲取大约500uA 的电流。

我对以下参数执行了一些实验室验证(使用 PSU 而不是电池组)、一切都正常。

Protection\CUV\Threshold 设置为2800mV、Protection\CUV\Delay 设置为2s。

Power\Shutdown\Shutdown 电压设置为2750mV、Power\Shutdown\Time 设置为5s。

e2e.ti.com/.../1565.OSC160803C02000002.xlsx

在客户验证时测试了五个系统、我们检测到一个问题。 当电池组的充电状态小于40%并存储了几个月时、与充电器模块相关的放电会使电池组放电并降低电池电压。 遗憾的是、我们观察到 CUV 保护未启用、直接进入关断模式(仅出于演示目的、设置文件作为 xlsx 文件附加)。 根据 BQ78350 TRM、将 BQ78350从 关断模式唤醒的唯一方法是在 TS1引脚上施加大于 VBOOT 的电压。 最终用户不允许这样做。 我们期望一个能够使用充电器模块在任何存储时间唤醒系统的解决方案。

1.这是  适合此应用的芯片组(BQ78350和 BQ76930)吗?

2.如果是肯定的,您建议启动调试过程是什么?

提前感谢