This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:Vout 启动

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596386/lp8758-e0-vout-start-up

器件型号:LP8758-E0

您好!

您能不能告诉我 LP8758-E0的启动情况。

锯齿状波形出现在以下波形的红圈中、这是否正常工作?

【条件】

输出电压:980mV

启动延迟:10ms

压摆率:0.47mV/μs μ s

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    启动期间器件上是否有任何活动负载? 在软启动期间、器件的压摆率约为5mV/us。 在输出电压达到300mV 之前、此压摆率将保持不变。 然后、输出继续以.47mV/us 压摆率斜升。 您有多少输入电容? 此外、电源轨上有多少输出电容?

    -Raymundo Hernandez-Toscano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Raymundo-San、

    感谢你的答复。
    我在无负载情况下使用 LP8758-E0的 EVM 进行测量。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    您能否提供有关测试设置的更多信息? 器件是单相还是多相操作? 此外、测量是在哪里进行的、是如何进行的? 我想确保不存在任何可能导致这种情况的杂散电感。 您能否在输出端添加一个.1uF 电容器并重复测量?

    -Raymundo Hernandez-Toscano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Raymundo-San、

    【条件】
    ・器件处于单次运行状态。
    ・使用 LP8758-E0 EVM、但未做任何更改
    ・VIN=3.3V、VOUT=0.98V、μs 延迟:10ms、转换率:0.47mV/μ s

    此外、可以使用额外的0.1uF 电容器对输出重复我的测量。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    任何更新、您是否能够使用输出端增加的0.1uF 电容器捕获另一个 Vout 范围?

    -Raymundo Hernandez-Toscano