This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:奇怪的测试结果。 不确定 I'm 是否是哑人。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601872/bq25504evm-674-strange-test-results-not-sure-if-i-m-being-dumb

器件型号:BQ25504EVM-674

大家好、我使用的是 BQ25504EVM-674、并获得了一些有趣的测试结果。  我已将输入电压连接到可提供1V 方波的函数发生器。 JP1中的 R-DIV 和 OCS 使用跳线短接。 J6中的 Stor 和 GND 引脚之间有一个10k 负载。我已将4米长的电缆连接到 J4、J2、J5和 J3。 我正在附加我拍摄的图像。 该图形与用户指南中的图形不同。 通道1为 J4、通道2为 J3、通道3为 J2、通道4为 J5。 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    您参考的是用户指南中的哪个图?

    为清晰起见:
    CH1 = BAT_OK;
    CH2 = VIN;
    CH3 = VBAT;
    CH 4 = VSTOR;

    看起来您具有正负振荡的输入。 此器件的输入额定电压最大为-0.3V 至5.5V。 请添加偏移、使其在输入端不为负值。

    -Joe