This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295EVM-549:BQ24295EVM-549

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601863/bq24295evm-549-bq24295evm-549

器件型号:BQ24295EVM-549
主题中讨论的其他器件:BQ24295

你(们)好

我一直在项目中使用 BQ24295开发工具、但我正在尝试进行某些更改、以包含我想要实现的结果  

我希望 PMID 引脚上有两个输出、这是因为可以将2个输出并联到同一引脚上。

2.我想在 VBUS 引脚上集成2个充电源、使其像 USB 3.0的正常充电端口一样、而太阳能等替代充电源的正常充电端口是可能的、最好的方法是什么?

谢谢你

此致、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    您尝试连接到 PMID 的输出类型是什么? 这是用于升压功能(OTG 模式)、还是用于常规充电模式?

    如果是、则可以、但要考虑您将从此电源轨汲取的电流、以及这将如何影响充电器的最小输入电压。

    另一个需要考虑的问题是您选择的 ILIM 或 IINDPM 设置。 充电器测量通过 Q1 FET 的输入电流、这意味着如果有足够的电流从 VBUS 通过 Q1拉出并从 PMID 中拉出、您可以看到充电器跳闸 IINDPM 并恢复充电电流。 同样、如果您有一个不想超过的预期输入电流限制、则可能不会有问题、但您知道它将以该价格出现。  

    对于2个充电源、您可以使用某种二极管 OR'ing 电路。 我们通常建议使用 LM5050之类的器件来实现这一目的。

    但是、我不确定太阳能电池板源在使用这个二极管 OR-ing 电路时的功能将如何不同。  

    此致、

    Joel H