This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:低占空比运行

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598113/tps40170-low-duty-operation

器件型号:TPS40170

您好!

您能告诉我 TPS40170的低占空比运行情况吗?

例如、在 Vin=60V、Vout=1V、Iout=7A、Fsw=600kHz 的条件下、导通时间将小于最小受控脉冲。
在这种情况下、器件是否跳过脉冲?是否出现低频谱?

在 webench 仿真中,vSwitch 在低占空比时处于脉冲跳跃状态。

 

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS40170发布的 Ton 最小值为50ns、输入电压为60V 时的典型值为50ns、最高可达80ns。 如果调节输出的 Ton 要求低于此值、则输出电容器的能量将比输出输送到负载的能量多、 然后、输出电压将上升、以便 TPS40170开始脉冲跳跃、从而保持输出电压调节。 您可以降低开关频率、这将有助于解决此问题。 最小导通时间的近似公式为 D*(1/Fsw)、其中 D = Vout/Vin、Fsw =开关频率。