This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22677:可调节 LM22677TJ-ADJ

Guru**** 2557740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596001/lm22677-adjustable-lm22677tj-adj

器件型号:LM22677

我正在使用 LM22677TJ-ADJ / NOPB 和微控制器开发一个范围介于1.5V ~ 18Vdc 之间的电源。
当输出电压介于3.5 ~ 18V 之间且负载消耗在1 ~ 2A 之间时我会成功、但当设置的 poitn 低于3.5V 时、输出在2和8V 之间振荡。
我已将 RT 从47k 更改为200K、220K 的值更稳定。
我已经在12到15uH 之间更改了 L1、值12uH 更稳定。
现在我不知道该怎么做、请帮我。


电路。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于运算放大器位于反馈环路中、我很惊讶您会得到一个稳定的稳压器。

    检查运算放大器输入和输出的共模范围、并确保它们正确

    可以摆动到正确的水平。

    您可以在 R3上尝试更多的输出电容和/或一个小电容。  您必须进行实验。

    我会尝试简化控制并尝试不使用运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Frank 的关注。
    但是、如何在不使用运算放大器的情况下通过微控制器进行电压控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能能够使用正常分压器、底部电阻器返回到 DAC 输出、而不是接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看此选项、谢谢