This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:操作查询

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600274/tps4h000-q1-operation-queries

器件型号:TPS4H000-Q1

您好!

请支持以下 有关 TPS4H000AQPWPRQ1的查询。

  1. 我们是否可以使所有04个输出通道同时打开,每个通道的正常直流负载电流为0.5安培? 即流经高侧的总正常直流负载电流

              开关电流为2A (4 x 0.5A)。

输出通道引脚是否受 ESD 保护?  (适用于接触放电@+/-4KV 和空气放电@+/-8KV)。  如果没有,TI 建议如何保护器件免受 ESD 的影响?

我们不会使用任何诊断状态引脚/功能。 在这种情况下、对于 GND 短路和过载故障情况、器件将 进入热关断模式并变为关闭状态。 当我们移除故障条件、即    过载或 GND 短路条件时、器件会自动恢复。 没关系吗?

4.我们不会使用任何诊断状态引脚/功能。 在这种情况下, 如何使用开路负载检测功能?

5.数字微控制器部分和高侧开关部分之间将存在隔离。 在这种情况   下、应该有两个单独的5V 直流电源、一个用于微控制器部分、另一个用于高侧开关部分。 为此,我们必须为高侧开关部分(即 INX、STX、引脚等)额外使用一个“24V 至5V 直流/直流转换器电源”。 为此、是否有其他低成本解决方案?

请尽快提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    感谢您提出问题。

    环境温度是多少? 确定器件是否处于可接受温度的快速方法是将功率乘以结至环境热阻。 这将告诉您温度上升到高于环境温度的程度。  使用 i*i*Ron_max 确定功率,然后将总功率(全部4个通道)乘以第7.4节中的结至环境热阻。 将系统环境温度添加到该值、以获得器件内的预期温升。 如果温度高于150C、我们不建议将此器件用于应用。

    我们使用 ISO 10605测试了高达+-8kV 的类似 IP、以实现接触放电。 器件在这些测试条件下通过测试。 我们建议使用22nF 电容器来实现 ESD 保护。

    是的、这是器件的预期性能。

    4.如果您没有使用任何诊断或状态引脚,则无法通知系统有开路负载。 这是折衷。

    我会访问隔离 E2E 论坛。 据我所知,这方面没有其他解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请对以下问题提供支持。

    1)1)在数据表中被称为内部电流限制(ICL)是1至1.6A、请阐明该内部电流限制是每通道电流还是所有输出电流的总和?
    2) 2)如果我们必须应用外部电流限制,TI 指定的最大电流限制是多少? (另请说明,电流限制是每通道的电流限制还是所有输出电流的总和?)
    3)3)我们的最高环境温度为60度。 CEL.、那么我们的应用建议的最大电流(所有通道的总和)是多少?

    Rgds、
    耶什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yash、

    1) 1)这是每通道的值。
    2+3)驱动更高电流负载时、器件的热性能将成为限制因素。 快速确定这一点的方法是确保结温保持在150C 以下。 在环境温度为60C 的情况下、通过芯片的电源不应导致器件达到150C (环境温度上升90°C)。 使用38.5的器件热阻-结至环境(数据表第7.4节)、我们可以计算出功率耗散应低于2.3W (90/38.5 =~2.3)。 对于电源,我们使用 i*i*Ron_max 使用最大 Ron 是因为器件会发热、从而提高 Ron 值。 对于 TPS4H000、最大 Ron 为2欧姆、因此在这种情况下、您需要通过器件驱动最大1A 的电流。 如果您需要驱动更高的负载、我建议使用 TPS4H160。

    (使用舍入简化解释)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们能否每通道驱动1A 负载或4通道之和?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    建议的每通道最大电流为0.75A、因此要通过器件1A、您需要将至少两个通道并联。 但是、请记住、器件中的功率耗散会将环境温度限制在大约70C、因为结温不应超过150C。  

    谢谢、

    Alek Kaknevicius