This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53602-Q1:自动模式下模式变化的最小/最大输入电压阈值

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595457/lm53602-q1-min-max-input-voltage-threshold-for-mode-change-in-auto-mode

器件型号:LM53602-Q1

您好!

您能否为我提供在自动模式下更改模式时可能的最小和最大输入电压阈值? LM53602-Q1数据表第16页的图13仅显示典型曲线、但我要求的是该参数的最小和最大曲线。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有此参数的最小值和最大值数据。  它无法在 ATE 上进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粗略估算数字如何? 如果可用、这将是正常的。 我需要参考来估算变化-它是否大约为10%、20%等等。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难为您提供一个数字。  它可以是+/-50%。  我们无法为您提供一个好的数字。