This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844A:关于 UC2844A 开关频率的非常紧迫的问题。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844A, UC2844, UC2845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597270/uc2844a-very-urgent-question-on-the-switching-frequency-of-uc2844a

器件型号:UC2844A
主题中讨论的其他器件: UC2844UC2845

尊敬的支持成员:

我的客户正在生产 UC2844A。
非常紧急。

我有两个问题。

1。
有关 UC2844ADTR 开关频率的信息。
数据表 P11请告诉我与图8中所示的近似公式之间的差异(与实际公式之间的差异)?


2.
在恒定低于的情况下、开关频率是多少?
① μ A
RT:8.2k (±1%)
CT:1nF (±5%)

② μ A
RT:9.2k (±1%)
CT:1nF (±5%)

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    感谢您对本视频的关注。 我很快会向应用工程师提供意见。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    此数据表已放入修订版中。  第11页上的频率方程式应该是。

    f = 1.72/(Rt*CT)

    根据您的第一种场景、频率大约为209.8kHz、这与典型频率下的图6 RT 选择一致。

    f = 1.72/(Rt*CT)= 1.72/(8.2k*1nF)= 209.8 kHz

    该器件的频率精度为+/- 9.6%。  而不考虑您的电容和电阻变化。  这可以根据数据表中的振荡器精度规格进行计算(典型值= 52kHz、最小值= 47kHz、最大值= 57kHz)。  频率范围通常在189.7kHz 至229.9kHz 之间变化。

    因此、对于1% RT 和5% CT、这会在+/- 9.6%的变化基础上增加更多的开关频率变化、具体如下所示

    fmin = 1.72/(1.01*1.05*RT*CT)≈189.7kHz*(1/(1.01*1.05))≈178.9kHz

    FMAX = 1.72/(0.99*0.95*RT*CT)≈229.9 kHz*(1/(0.99*0.95))≈244.4 kHz

    您应该能够对第二种场景使用类似的计算来估算频率变化。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的快速响应。
    谢谢。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:


    我可以提出两个问题吗?


    1。
    由于 UC2844A 的最大占空比为50%、
    频率是否会变为1/2?


    f = 1.72/(Rt*CT)= 1.72/(8.2k*1nF)= 209.8 kHz
    ⇒104.9kHz?

    2.
    在这种情况下、频率变为1/2、
    器件的精度是否会变为+/- 9.6%⇒+/- 4.8%?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常紧急。
    请告诉我回复吗?


    你能在什么时候答复?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    UC2844A 是一款固定频率控制器、其最大占空比为50%。
    开关频率不会根据占空比发生变化、它是固定的。 内部占空比钳位不会影响频率精度。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的回复。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    我与我的一位同事讨论了44A 和45A 器件。  这些器件内部有一个 T 触发器、可将振荡器频率减半。  UC2844和 UC2845中对此进行了很好的解释、但本版本的数据表中并未对此进行说明。  但是 、方框图显示了具有虚线连接的 T 触发器。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:


    非常感谢您的回复。


    对于 UC2844A、开关频率是否为104.9kHz?
    精度是否为±9.6%? 还是±4.8%?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    我相信、即使有效开关频率减半、频率误差也会保持不变。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:


    非常感谢您的回复。
    如果有新的更新、请回复我。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。