This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:使能引脚- VIN 问题。 这是一种奇怪而又难于最终确定的方法。

Guru**** 2593590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601925/tps737-enable-pin---vin-problem-so-strange-and-diffucult-to-findout

器件型号:TPS737

您好!

我像以前一样设计了 TPS73733DCQR。 但这次 LAN8720A IC 无法正常工作。 该板具有4层。 第1层是 GND 层(所有组件都在第1层)、 第4层3.3V 电源层是 TPS73733的稳压器。

TPS73733具有可通过 MCU 启用的使能引脚。 MCU 从另一个3.3V LDO 获取电源。

问题 LAN8720A 无法在这些条件下工作。  

1.如果我给 VIN 3.6V 或更高的电压、Vout 为3.3V、这是可以的、但 LAN8720不工作。

2.如果我将 EN 引脚连接到 Vin、一切都正常。

3、如果我给 VIN 3.5V 或3.3V 的电压、一切都正常。  

电路板电流抑制约为175mA。  

那么、怎么了??

TPS73733正在限制200mA 的电流? 或者使能引脚有什么问题?  

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sezgin、
    您能否进一步解释 LDO 似乎无法正常工作? 当 ENABLE 为高电平时、LDO 是否提供正确的输出电压?或者输出电压是否不正确? 输出电压不正确、如果是、是什么?

    LAN8720A 看起来具有多个电源轨- LAN8720A 器件可能存在电源定序问题。 您是否更改了电源轨上升/下降的顺序?

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    LDO 提供始终正确的输出电压。 LAN8720A 和其他 IC 由 TPS73733供电。 只有一个 MCU (STM8)具有启用 TPS73733的不同电源。

    如果我 通过外部跳线将 ENABLE 连接到 VIN、LAN8720A 和其他 STM32 MCU 及其他 IC 工作正常。 (VIN 电压4.2V)

    如果我从 ENABLE 引脚上移除 VIN 跳线、LAN8720A 将无法正常工作、即未连接 LAN DHCP。 这个情况通过 STM8 MCU 使能引脚为高电平、并且为3.3V。

    如果我在启用 STM8的情况下将 VIN 减小到3.3V、LAN8720A 正常工作!  

    我对电流的原因很关注。 必须限制 LAN8720A 电流。  

    TPS73733输出电压一直保持稳定、I 通过示波器进行监控。  

    等待您的评论。

    此致、

    Sezgin YAGBASAN