This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:LP55231同步

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602082/lp55231-lp55231-synchronization

器件型号:LP55231

我们将使用4个用于 drvier LED 的 LP55321、但我们担心 LP55231 trig 和 INT connect、谢谢

1、TRIG 引脚连接在一起还是除以 MCU?

2、INT 是否可以保持断开?

3、4台 PC 是否可以使用相同的 I2C 地址?

4、是否可以使用 CLK 接地的内部时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lanjie,

    请参阅以下答案:

    Q1:根据您的设计、两者都可以。

    Q2:在发生噪声中断的情况下建议固定状态。

    Q3:差分地址

    问题4:是的

    如有任何其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季:

    非常感谢!